This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760L:软削波器行为

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5760L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1247968/tas5760l-soft-clipper-behavior

器件型号:TAS5760L

尊敬的团队:

我有一个关于 TAS5760L 的软削波器的问题。
将"Resistor to GVDD"设为(开路)的行为是否与将"Resistor to GVDD"设为0Ω Ω 的行为相同?
我想问,我是否可以停用 Soft Clipper 的使用。

此致、

野崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nozaki 您好

    将"Resistor to GVDD"设置为(开路)的行为是否与将"Resistor to GVDD"设置为0Ω Ω 的行为相同?

    我想您可能认为 SFT_CLIP 引脚上只有一个电阻器、并问这个问题。 但实际上、您需要使用两个电阻器来正确设置它们。

    根据下表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 He

    我认为 R_CLIP2是"接地电阻器"、R_CLIP1是"到 GVDD 的电阻器"。 这是否正确?
    如果是、我想知道的是 R_CLIP1变为(开路)时的输出电压。
    即使在这种情况下、输出电压也是10.33V?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nozaki 您好

    我认为 R_CLIP2是"接地电阻器",R_CLIP1是"接地电阻器"。 这是对吗?

    这没问题。

    如果是这样,我想知道的是 R_CLIP1成为(打开)时的输出电压。

    在这种情况下、将不会向 SFT_CLIP 引脚提供电压、我担心几乎没有输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 He

    我明白了。 感谢您的回答。
    我还有一个问题。 根据 TAS5760L 的数据表、在以下情况下、输出电压为10.33[Vrms]。
    PVDD:12[V]
    电阻器至 GND:(开路)
    电阻到 GVDD:0
    在这种情况下、是否不会将"Output Voltage[Vrms]"误认为"Output Voltage[Vpk]"?

    TAS5760L 的输出是否可以约为14.6[Vpk]、高于 PVDD 12[V]?

    此致、



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nozaki 您好

    TAS5760L 输出是否可以算作14.6[Vpk],高于 PVDD 12[V]?

    这不会发生。

    在这个表中、它更像是10% THD 输出功率。 或者就像您说的、也与未削波的峰值类似。