This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5631B:TAS5548+TAS5631B 热问题

Guru**** 2418030 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5631B, TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1248088/tas5631b-tas5548-tas5631b-thermal-problem

器件型号:TAS5631B
主题中讨论的其他器件: TAS5548

我采用 TAS5548+TAS5631B 进行设计(以下配置)

- TAS5548 : I2S

- TAS5631B : PWM/48V

扬声器输出使用波形文件输出、没有任何问题。 但是、 噪声很严重。

输出信号的偏置电平为24V、并会在输入电压为48伏特时发生变化。 此外、电感器(10uH/6A/铁氧体磁芯)会变得很热。

请在评论后尽快反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金喜

    您使用的负载电阻以及计划输出的功率。

    通常、我们可以使用以下公式计算 Isat 电感器。

    计算 Imax = sqrt (Pmax/R)。

    2.考虑到 LC 滤波器之前存在纹波、我们需要选择 Isat 大到 Imax。 Isat >(1~1.5) x Imax

    Isat 过小可能导致电感随大电流迅速下降、从而导致热上升。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jesse