This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC32:在不使用开发板的情况下使用 GUI?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1248840/tlv320dac32-gui-use-without-dev-board

器件型号:TLV320DAC32

我正在尝试使用 TLV320DAC32 EVM 软件来获取寄存器的设置脚本、并且每次运行 windows 11后、它都会在运行一秒钟后挂起。 我也尝试在 Windows XP 虚拟机中使用它,同样的结果。 软件是否在未连接电路板的情况下运行? 我是否能够使用 I2C 以某种方式将该软件与定制板连接?

我正在尝试解决输出端意外出现相移效应的问题、我认为这可能是寄存器设置问题。 我想尝试使用 PLL 而不是 clkdiv、认为我的 STM32H7 MCU 的旧时钟可能存在某种抖动问题。 我不确定如何设置 PLL 寄存器。  

我已经将 STM32上的 I2S 总线设置为主系统、从而以256x 48kHz 的频率输出主系统时钟。 我已经调整了 SPI 总线的输入时钟、因此实际音频频率与预期音频频率之间的零误差。 如果我的 DAC_FS 设置为48kHz、并且双速率被禁用、那么我应该如何设置 PLL 寄存器以获得 DAC 所需的时钟?