This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:PCM5100A 输出电平

Guru**** 2636655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1249104/pcm5100a-pcm5100a-output-level

器件型号:PCM5100A

我有 PCM5100APW。  系统时钟为25.8MHz、低延迟、设计为在200kHz (fs)下运行。

数据表指定的2.1Vrms = 5.94Vpp。

当设置时:

1) 1) 500Hz 的声学输出、OUTL 为5.96Vpp

2) 5kHz 声学输出、OUTL 为5.52Vpp

3) 10kHz 声学输出、OUTL 为5.4Vpp

我期望输出为"平坦"的、5.94Vpp、高达200,000 * 0.47或94kHz。以上所有值都远低于94kHz 限值。

当输出电平远低于内部数字滤波器的-3dB 点时、为什么输出电平会下降?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    滤波器在带通上有纹波,因此您不会得到平带。 您可以在数据表中看到低延迟和正常滤波器的纹波图(例如、请参阅图18和图27)

    此致、

    阿拉什