This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX9211:DIX9211和 PCM9211之间的差异

Guru**** 2651365 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, DIX9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1249754/dix9211-difference-between-dix9211-and-pcm9211

器件型号:DIX9211
主题中讨论的其他器件:PCM9211

您好!

问题在小: DIX9211和 PCM9211之间的区别?

谢谢。

此致、

Pavel.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavel、这些基本上是相同的部分。 主要区别可表达如下。

     PCM9211 =  DIX9211 +内部 ADC

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    dix9211的数据表很旧(2010年)。 我是否应该将其视为一种倾向于过时的产品?

    此致、

    Pavel.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:  

    如果它将被淘汰、通常您会看到 某种 表示、例如不适合新设计。  我不知道它在不久的将来会过时。

    此致、

    阿拉什