This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4204EVM:Vcom1/2和 Vcom3/4的正常电平是多少

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4204EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1248814/pcm4204evm-what-would-be-the-normal-level-of-vcom1-2-and-vcom3-4

器件型号:PCM4204EVM

您好!

我很抱歉问一个有点愚蠢的问题。

我正在使用 PCM4204EVM (https://www.ti.com/lit/ug/sbau104a/sbau104a.pdf?ts=1689354260470&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F)

Vcom1/2和 Vcom3/4是固定为2.5V、还是取决于其他一些输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shan、感谢您与我们取得联系。

    您指的2.5V 是   发送到 EVM 上的放大器芯片以偏置音频信号的基准电压。 该电压看起来是固定的。 您可以参考 EVM 的原理图( EVM 用户指南的第17页)来了解我的意思。 数据表的第3.2节 (第10页)中也简要提到了这一点。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢。

    简福寿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kian、我的芯片损坏导致它为零、现在它已修复。