This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:驱动运算放大器时失真

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1249323/pcm5100a-distortion-when-driving-op-amps

器件型号:PCM5100A

PCM5100A 的输出端有一个低通 Sallen KEY 滤波器。

在一个衰减级(U4)之后是一个单轨 Sallen Key 滤波器(U1)。 请参阅随附的。

交流耦合电容器用于将 PCM5100A 输出偏置到运算放大器滤波级。

我已将 PCM5100A 设置为在满量程(2.1Vrms)下输出。 直接在 PCM5100A 的输出端只有奇次谐波(即 TP7)。

当我探测衰减级电阻器(在 R29和 R30之间)时-然后我看到偶数正奇次谐波。  

我移除了运算放大器(U4)-然后偶次谐波消失。  

我希望偶次谐波位于输出引脚上-它们为什么位于输入引脚上?

PCM5100A 可以驱动运算放大器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC 能够将2.1Vrms 驱动到 适当的运算放大器配置中。 DAC 最小输出负载 阻抗为1k,标称值为10K 。 我 假设这会在 输出端导致信号失真。

    此致、

    阿拉什