This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:PCM9211:将 AUXIN0路由到 MPO0

Guru**** 2648525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1249858/pcm9211-pcm9211-route-auxin0-to-mpo0

器件型号:PCM9211

您好!

为了把 AUXIN0路由到 MPO0、是否足够编程6Ch 寄存器?$

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:

    是的,你需要对上面提到的6到1 mux 进行编程, 因为默认情况下,另一个 mux 是为此设置的。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    谢谢。 我的原始请求是错误的。 实际上我想实现以下几点:

    • PCN9211 从光纤线(即 Toslink)... 在 RXIN2 主输出端口(假设是唯一的选项)处的输入和输出 I2S 信号)
    • 提供 I2S 输入到其中一个 MPIO_A/B/C (假设  MPIO_C 最适合该应用)并通过如下公式获得输出: S/PDIF 西格拉 MPO0 MPO1

    因此、要获取 I2S 我需要执行以下操作:

    • 设置第1个 MUX (具有输入的 MUX)的输出 RXIN0 ... RXIN7 更改了第17页的图)以更改为 RXIN2 (什么规程?)
    • 在右上角设置多路复用器的输出(具有输入的输出 自动/DIR/ADC/AUXIN0/AUXIN1/AUXIN2 )到 方向 (什么注册?)
    • 将另一个(小)右上角 MUX 的输出设置为 DOUT (什么注册?)

    要获得 S/PDIF

    • 应用 I2S MPIO_C (可能 I2S 总线信号的顺序很重要,即 SCKO->C0、BCK->C1、LRCK->C2、DIN->C3)
    • 通过某种方式指定 I2S AUXIN1 的输出 MPIO_C 选择器(什么寄存器?)
    • 设置馈送信号的多路复用器的输出 DIT 块到 AUXIN1 (什么 reg?)
    • 设置 MPO0 (或 MPO1 )到 DITOUT (什么规程?)

    我的印象是数据表 WAN 由不同的人完成、因为很难在第17页的图和其他文本之间找到对应的内容(例如名称 DITOUT、我们只能在图中找到)

    谢谢。

    此致、

    Pavel.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavel、这是一款相当成熟的器件、成立于多年前、数据表显然缺少用于所有寄存器的中央位置/表。

    您必须仔细检查并在说明中找到感兴趣的寄存器、例如、第 7.3.8.8.3节 介绍"如何将功能分配给 MPIO "、并为您提供所需的寄存器。  第 7.3.8.8.4节介绍了输出源的选择、类似地、第 7.3.8.8.5节还讨论了 分配给 MPO 引脚的信号。

    通常、请参阅第42页及后续页面、并提取所需的信息。  

    同时、您可以使用或参考随附的脚本、并使用其中的寄存器作为快速参考或指南。

    e2e.ti.com/.../0602.PCM9211_5F00_Init.txt

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arash。

    我将检查您的脚本(用于器件编程)

    您是否可以确认器件的连接(即 S/PDIF (输入和输出)和 I2S (输入和输出)正确(例如、使用此类连接时器件可以执行全双工)、我可以继续使用原理图/布局。

    此致。

    Pavel.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、 您在上述描述中的联系对我来说似乎很好。  

    此致、

    阿拉什