请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6304-Q1 大家好、
我的客户在其系统中使用 TPA6304-Q1、当他们运行该系统一段时间时、声音突然消失。 然后他们想读取寄存器、发现自己无法读取器件、i2c 导线包含许多其他器件、还能读取其他器件、但对于 TPA6304-Q1则不行。 它们测试了引脚电压、当故障发生时、FAULT 引脚被下拉、电源电压稳定。
您能对此发表一些评论吗?
此致、
彼得
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户在其系统中使用 TPA6304-Q1、当他们运行该系统一段时间时、声音突然消失。 然后他们想读取寄存器、发现自己无法读取器件、i2c 导线包含许多其他器件、还能读取其他器件、但对于 TPA6304-Q1则不行。 它们测试了引脚电压、当故障发生时、FAULT 引脚被下拉、电源电压稳定。
您能对此发表一些评论吗?
此致、
彼得
你好,Peter
根据您的描述、这确实有点奇怪。 故障通常不会导致 I2C 故障。 可能会有一些可能性、我们可能会逐个检查。
1.电源、既然大家已经确认了、我只想提一下 DVDD 电源对于这个问题上更为重要。
2. STANDBY 引脚被拉至低电平,也会产生与您描述的相同的结果。
3。我不怀疑所有 I2C 和 I2S 信号是否都来自客户电路板上的同一器件、如果它们同时切断、也可能具有类似的结果。