This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:Aplay 可以工作、但无法听到声音

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1250627/tas5805mevm-aplay-can-work-but-can-not-hear-sound

器件型号:TAS5805MEVM

我使用 NVIDIA Jetson orin nx 来播放 tas5805MEVM,我的驱动程序代码和 DT 代码正在设置,但现在我使用 aplay 一个 wav 文件,alsa 可以播放音频文件到最后,但我无法从扬声器听到声音。  

且日志输出  bwmgr req 失败的时间为37。  

因此、我想知道是什么错了、使它无法补偿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zijie:

    请读取故障寄存器(0x70 0x71 0x72)、以确定出现了什么问题。