This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:3.5/fs 与1.2/fs 的低延迟

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1245432/pcm5121-low-latency-3-5-fs-vs-1-2-fs

器件型号:PCM5121

大家好、

在测试 PCM5121EVM 时、延迟时间与数据表描述不匹配。

在数据表中、当 fs=48K 时、0x02预设流量延迟时间为3.5/fs、但 AP 实际测试 DUT 延迟时间结果为104.3us。

当 FS=48K 时、0x07的预设流程为1.2/fs、但 AP 实际测试结果为125.0us。

问题:

1. PCM5121的最短延迟时间是多少?

为什么0x07预设流量延迟时间大于0x02预设流量、为什么延迟结果与3.5/fs 或1.2/fs 不匹配。

谢谢。

安德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、

    对于页0寄存器43的设置可能存在混淆、以下是一些详细信息:

    • 内插滤波器有4种不同的滤波器设置、下面是数据表中涉及这些设置的不同例子:
    • 最低滤波器群延迟为非对称 FIR、其配置为页0寄存器43位4:0上的00111。
    • 请注意、这是内插滤波器本身的延迟、其他处理块会增加该延迟。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我的测试结果结果结果非常奇怪、  非对称 FIR (0x07)不是125us 左右的最低延迟。 而低延迟流(0x02)是约104us 的最低延迟。

    您能帮助确认测试结果是否正确吗? 下面是我的配置设置:

    W 98 00 00 00
    W 98 01 11
    D 05
    W 98 2B 07
    宽98 0D 10
    宽98 25 0C
    宽98 3D 30
    宽98 3E 30
    W 98 41 00
    W 98 3F BF
    宽98 40 B0
    W 98 28 03
    W 98 02 00

    延迟时间测试仅将0x2B 寄存器值从0x02更改为0x07、其他寄存器设置保持不变。

    谢谢。

    安德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、

    我也会尝试在我旁边进行测试设置、以便再次进行检查。 我们下周还会提供进一步的评论。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、

    不确定您是否仍在研究此内容、但我可以确认125us 是在器件上测得的最低 DUT 延迟。
    我将开始进行内部讨论、以便更好地了解数据表中指定的延迟时间。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    是的、我们想知道 125us 延迟的原因是什么以及是否可以降低该延迟。

    谢谢。

    安德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、

    我将与我们的系统/设计团队取得联系、以获取更多信息。 也许需要一些时间来挖掘它,我会让你张贴的进度。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师