This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6138A2:CN、CP 电压尖峰

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6138A2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1249599/tpa6138a2-cn-cp-voltage-spike

器件型号:TPA6138A2

您好!

我们的客户很烦恼、CN (PIN7)、CP (PIN8) 300mV 到900mV 的3.3V VDD 电压尖峰、他不知道这种现象是否允许。

您能告诉我们 Cn, Cp 绝对最大额定电压吗?

您能建议我们这样的尖峰电压损坏 TPA6138A2吗?

您能给我们建议一下如何降低这些尖峰电压、阻尼电阻器可以改善这一点吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请您进一步详细说明问题及其发生方式和时间。

    CN 和 CP 引脚只应连接到一个电容器、没有外部信号或电源连接到该引脚、因此没有适用于该引脚的规格限制。
    您是说内部电荷泵会在 VDD (引脚9)上引起周期性峰值吗? 如果是这种情况、也许引脚9需要更多/更好的去耦。
    这会影响音频质量或其他性能吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    可以。 客户发现 CP、CN 电压尖峰出现在电荷泵开关的实例中、我会通过电子邮件把客户评估数据发送给您、因为这是高度保密的。

    关于对音频质量的影响、我将问他它如何影响。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您离线分享更多详细信息。 我将再次检查 EVM、以便更好地了解这是否符合预期。
    我将在明天回复您、提供更多信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    我可以 使用 EVM 在实验室中复制类似的测量。
    我将通过电子邮件离线跟进。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师