This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190:与 SRC4192相比

Guru**** 2856390 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4192EVM, SRC4190, SRC4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1251587/src4190-compared-with-src4192

器件型号:SRC4190
主题中讨论的其他部件:SRC4192EVM、、 SRC4192

各位专家、您好!

我的客户有如下问题。 你能回答一下吗?
关于 EVM、客户希望使用 SRC4192EVM 评估 SRC4190。 它可以使用吗? 如果需要、则只需要替换器件、正确吗?
2. SRC4190和 SRC4192似乎是引脚兼容的并且具有相同的控制设置。 不同之处在于某些规格(动态范围和 THD+N 等)。 是否存在其他差异? 我认为  

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SRC4190和 SRC4192均为独立的引脚编程器件、可提供模式、数据格式、静音、旁路和低组延迟功能的控制输入。 事实上,SRC4190提供的功能与 SRC4192相同。

    除了 DR 和 THD 的差异外、SRC4192的静音衰减通常为–144dB、SRC4190的静音衰减通常为–128dB。

    您可以对两个器件使用同一个 EVM。

    此致、

    阿拉什