This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:部分电路审查请求

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1250466/pcm9211-a-partial-circuit-review-request

器件型号:PCM9211

大家好、TI 支持团队

已收到客户的部分电路审核请求。

基准电容器连接到引脚44和46。 该值为10uF、已写入数据表、但为了提高音质、我们要将其从现有值更改为100uF 并应用。

如果我按上述方式更改电容、是否有任何问题?

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 支持团队

    我还有其他查询。

    VCCAD 端口使用常规电容( 16V/100uF ),而 VCOM 端口则使用固态聚合物氧化铝电容( 6.3V/100uF )。

    对于 VCOM 端口、使用低 ESR 器件是否会出现任何问题?

    产品说明书包含以下内容:

    实际上、Vcom 用作 OPAMP 的偏置电压、如下图所示。

    此器件有任何问题吗?

    如果有任何与数据表中所写入内容相关的内容、敬请告知。

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 支持团队

    关于这个问题,我们有以下看法。

    1)条件:模拟输入(ADC)->扬声器无输出。 (出现许多相同的症状)

    2) 2)检查项目:

    2-1) DIR 引脚44 (VCOM)电压较低、约为1.1V。

    2-2)更换6.3V/100uF E-cap (C7612)时正常运行。 (2.5V 直流失调电压)

    2-3)它主要发生在初始自分离并生产了 PCB ASS 'Y。

    2-4)更换 E-cap (C7612)后、不能很好地再现。 (更换为相同制造商的相同容量)

    2-5)出现问题检查 E-cap 单元,没有问题,如容量。

    3) 3)问题:

    出现 VCOM (基准)电压问题时、哪些因素会影响该问题?

    根据我的经验、使用10uF 时没有问题。

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、MJ、我认为使用固态聚合物铝电容器没有任何问题。

    但是、我们 始终建议为元件使用建议值、但通常只需进行少量修改即可避免使用建议值。

    VCOM 引脚可用于偏置外部电路(例如 ADC 驱动器运算放大器)、但负载阻抗
      kΩ 足够高、因为 VCOM 引脚的输出阻抗通常为12.5k Ω。

    如果您想了解使用大电容会带来什么后果、那么可能会有多种后果影响您的电路。  例如,它可能会  产生较大的浪涌电流  或 可能导致 源电压 大幅下降。 此外、 容量更大的电容器 具有 更大的 ESR 或 ESL。 如果电容器本身具有过大的电阻和/或电感、则无法有效地进行去耦。 请尝试保持在数据表中提到的元件的建议值范围内。

    此致、

    阿拉什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash

    我收到了客户的两个问题。

    我想问一下答复中提到的内容。

    Q1)源极电压下降是否与我们询问的一样? 或者这是否意味着电源打开时电压暂时下降然后上升?

    Q2) IC 内部的哪种操作导致电压下降?

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    当您连接了一个非常大的电容器并打开 电源时、通常您可能会看到压降、然后电容器重新上升。  

    VCOM 是一个非缓冲的引脚,它的值 (VDD/2)内部,但我没有内部设计的可见性告诉你电路连接到它和如何更大的电容可以影响它的稳定. 如果您在此引脚上观察到一个非常大的电容导致其产生意外的电压,则应 保持数据表中的值并使用建议值。

    此致、

    阿拉什