This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:扬声器

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1251400/tlv320aic3110-speaker

器件型号:TLV320AIC3110

您好!

我们在 I2S 接口的设计中使用了 TLV320AIC3110IRHBR。 在数据表中、它被称为立体声 D 类扬声器。 需要连接哪种类型的扬声器。 是否可以使用上述扬声器器件型号"AS01808MR-R?   请尽快建议发言者部分。

谢谢

S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还建议使用适用于 I2S 的编程适配器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathya:

    感谢您的联系。

     TLV320AIC3110IRHBR 音频编解码器具有能够 驱动1.29W 至8欧姆负载的 D 类扬声器驱动器。  您 选择的 AS01808MR-R 扬声器将是一个很好的起点。 不过、任何 额定功率约为1.29W 的8欧姆扬声器都可以。  

    至于 用于 I2S 的编程适配器、我想您是在问如何对编解码器进行编程。 编解码器配置是通过 I2C 写入所需的寄存器来完成的(请参阅 7.4.1 TLV320AIC3110寄存器映射)

    此致!
    安德鲁