This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:具有超声回波抵消功能的音频前端

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1251764/tlv320aic3254-audio-front-end-with-accoustic-echo-cancelation

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3268

在一个新项目的背景下、我们正在开发一种免提 VoIP 电话系统。

我们的应用处理器是 Cortex M4、具有集成的 IP 协议栈、但缺少回波消除所需的处理能力。

我在前面介绍了一些音频前端解决方案、例如 TLV320AIC3254、它似乎可以满足我们的要求。 但是、此系列中种类繁多的产品有点令人困惑、我不确定所有"可编程 miniDSP"选项是否都支持回声消除。

可以帮助选择支持 AEC 的复选框吗?   TI 是否为这些"mini DSP"提供 AEC 堆栈和支持?  是否存在与其使用相关的版税?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan:  

    感谢您考虑使用我们的音频编解码器。  TLV320AIC3254和 TLV320AIC3268 都具有可配置用于自定义算法的 miniDSP。 然而 、miniDSP 具有较小的外形、用于实现更简单的处理流程。 较大的处理、如回声抵消、往往需要专用的 DSP、因此具有 miniDSP 的 TI 编解码器不支持 AEC、或者没有"现成"的解决方案。 (相关主题 :(49) TLV320AIC3254:回声消除-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛)。

    提供有关 "使用 TMS320系列的主动噪声控制系统的设计"的文档。 这涉及 使用 TI DSP。 如需更多信息、我建议 使用 TMS320xxx 系列中的器件制定一个线程。 以便 数字信号处理团队可以提供进一步的输入。  

    此致!
    安德鲁