This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM-SB:使用学习板测试 TAS5825M 扬声器的特性

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1250764/tas5825mevm-sb-tas5825m-speaker-characterization-using-learning-board

器件型号:TAS5825MEVM-SB
主题中讨论的其他器件:TAS5825M

您好!

我正在尝试测量要在 TAS5825M 中使用的扬声器的热属性。 我有几个问题:

1.能否使用 PPC3、PPCEVM 和 TAS5825M-EVM (我已经拥有这些)测量热性能?

2.如果不是,我可以使用 PP-SALB-EVM2进行这些测量吗?

3.如果没有、我在其他文章中看到 MPA 团队使用 XMOS 学习板测量扬声器、以便在具有 TAS58xx 放大器的 PPC3中使用。 我可以购买此电路板吗? 还是借用它? 我想测量几位发言者。  TAS3251 此帖子表明修订版 D 能够使用 XMOS 主机生成智能放大器参数。

非常感谢

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Peter

    您可以使用 PP-SALB-EVM2进行测量。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、您知道我在  TAS5825M 中使用 PP-SALB-EVM2不会有什么功能吗?

    此致!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Peter

    只需获取 T/S 参数和热参数、它们都应该能够用于 tas5825M。

    塔克

    杰斯