This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:增益和音量放大模式

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1250574/pcm6260-q1-gain-and-volume-amplification-mode

器件型号:PCM6260-Q1

您好!

我们的项目使用的是 PCM6260-Q1、我们都使用了增益和体积 参数。

我想确认 关于这两个参数的放大模式、但 没有 从数据表中找到任何介绍。

您能帮助并告诉我增益和 音量2 参数的放大模式是什么吗?

是线性放大还是其他放大?

我将非常感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GAIN 控制 ADC 之前的前端 PGA。 这是线性模拟增益。

    音量是一种数字音量控制、用于在信号转换为数字后对其进行控制。

    如果您需要更多详细信息、请告诉我、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff

     非常感谢您的答复。

    增益是线性模拟增益、这是我已经理解的。

    我是否能够理解数字音量控制也是线性放大?

    孙颖晓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了提供一些额外的说明、模拟和数字类型都是线性增益、但寄存器控制以 dB 为单位。

    我希望这是明确的、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已经理解了、感谢您帮助我确认这个问题。

    孙颖晓