This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1781:VOUTL 和 VOUTR 之间的相位差。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1244560/pcm1781-phase-difference-between-voutl-and-voutr

器件型号:PCM1781

您好!

客户正在使用 PCM1781、并表示 VOUTL 和 VOUTR 之间存在约46us 的相位差(由于输入的数字采样频率为48 KHz、因此大约为2fs)。
此2fs 是否在正常工作范围内?

客户规范要求如下:
・1KHz 正弦波以数字方式输入
・LCH 和 RCH 输入数据相同
・SCk=24.576MHz、bk=3.072MHz、LRCK=48kHz
・DEMP0=0 (低电平)、DEMP1=0 (低电平)

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    相位差不是数据表中提到的参数(只有群延迟) 、但46us 听起来太多。

    它是否  随不同的  FS 而相应地变化? 还是始终固定的46us?

    您是否可以将数据翻转到信道中并观察接着的相移。

    我觉得发送数据的 DSP 问题、而不是 DAC 本身。 那么、您能否根据预期来验证数据是否正传入 DAC?

    此致、  

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-san:

    感谢您的支持。

    我会就您的问题与客户核实。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-san:

    很抱歉这么晚才回复。
    此事已得到解决。
    感谢您的支持。

    原因是外围电路的常数错误。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您告诉我。  

    此致、

    阿拉什