This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:这是数据表中的一个拼写错误吗?

Guru**** 2509995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1249576/tas5822m-is-this-a-typo-in-the-datasheet

器件型号:TAS5822M

MPA 团队、您好!

 

我的客户指出、数据表中的以下说明似乎是一个拼写错误。 (重复"暂停 I2S 时钟。")

您能确认吗?

谢谢。

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke

    非常感谢您的发现。

    无需重复停止 I2S。

    这可能是一个撰写问题。

    我们将在下一次更新中修改它。

    塔克

    杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    感谢您的评论。 客户提出的另一个问题。

    在此过程中、是否需要在停止 I2S 之前更改模式?
    -即使模式仍在使用中,也可以更改模式吗?
    -在更改过程中是否有任何模式(设备状态)的规定?
    关断模式/深度睡眠模式/睡眠模式/输出高阻态模式/播放模式

    谢谢。

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke

    您在这里提到的模式是改变 PWM 相位?

    必须停止 I2S、以便在停止 I2S 之前、在播放、睡眠或任何其他模式期间不能更改模式。

    停止 I2S 后、器件将进入高阻态模式。

    但转到 HIZ 模式使用命令 而不停止 I2S 将不起作用。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    问题1:

    >停止 I2S 后,设备将进入 HIZ 模式。
    这是保护功能吗?
    如果是保护功能、则在每次启动时都会激活保护功能。 这是正确的使用方式吗?

    问题2:

     是否可以在播放模式(静音)期间停止 I2S 并强制其切换到高阻态模式?

    谢谢。

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke

    问题1:

    "停止 I2S、然后进入 HIZ 模式"是一种保护机制。

    除此之外、它还可用于同步内部时钟。

    在该 多相位同步中、停止 I2S 以确保内部时钟同步、从而使输出 PWM 可以作为请求同步。

    问题2:

    是的、没有问题。

    塔克

    杰斯