This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:字符

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1251356/pcm1840-character

器件型号:PCM1840

尊敬的:

PCM1840是3.3V 单端电源、如何在满量程输入下实现2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    是 AVDD 是单端3.3V 电源。 2Vrms 是在遵循数据表中概述的测试条件时默认为满量程输入: "在 TA = 25°C、AVDD = 3.3V、IOVDD = 3.3V、fin = 1kHz 正弦信号、FS = 48kHz、32位音频数据、BCLK = 256×FS、TDM 从模式下(除非另有说明)"

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff G ö,

    我想问一下、为什么在这种情况下可以实现2V 满量程输入? 如何计算

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    满量程输入是任意的、在 ADC 设计过程中确定。 这只是 ADC 的一个特性。

    此致、
    J·麦克弗森