This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:TLV320AIC3104IRHBR:如何配置寄存器以使声音达到0dB、波形不失真

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1252175/tlv320aic3104-q1-tlv320aic3104irhbr-how-to-configure-the-register-so-that-the-sound-reaches-0db-and-the-waveform-is-not-distorted

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

TLV320AIC3104IRHBR    您好、外部模拟振幅与转换后的模拟振幅之间的对应关系实际上是人为定义的、由前端局部电压电阻器和内部前端模拟 PGA 进行调整。 现在问题是、我们根据手册中的最大模拟输入振幅发送信号、ADC 转换的波形将变形、 需要减小外部振幅以使数字振幅在-3.7dbfs 范围内、以实现正常的正弦波波形。
当波形正常时、通道1模拟增益会降至-3.84db。 当通道2增益达到0dBb 时、波形将变形。 测得模拟增益达到-3.24后是最大值、任何进一步增加都将导致失真。 如何对寄存器进行配置、使声音达到0dB、波形不失真、 下图显示了进入3104芯片之前的波形和分别的模拟输入源 示意图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。  

    0dBfs 是 ADC 的满量程值、这是数字值全部为"1"的地方。 我建议查看 I2S 总线的输出、以查看是否在信号失真之前达到数字满量程值。   

    音频编解码器是否应用了任何模拟或数字增益? 此外、在哪里测量输出? 在输出失真前后查看输出的输入波形会有所帮助。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会先验证一下、不要先把它关闭、如果有任何问题、我会进行回复和提问。 我最诚挚的感谢