This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:处理流程7 Base/Pro 48K DSP 寄存器映射未记录。 请提供示例。

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1252006/tas5828m-process-flow-7-base-pro-48k-dsp-register-map-is-undocumented-please-provide-asap

器件型号:TAS5828M
主题中讨论的其他器件:TAS5825M

您好、您能紧急提供 TAS5825M/TAS5828M::处理流程7 Base/Pro 48K DSP 寄存器映射吗? 文档中缺少该文件。
上一条线程您直接向另一个人发送了电子邮件。 请提供。
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、您好

    大约 tas5825,process 7 base/pro 48K 与 process flow1相同。 您可以参阅 PF1。

    关于 tas5828,我们可以通过电子邮件向您提供。

    塔克

    杰斯