This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5342A:我可以在 BTL 模式下为4欧姆和8欧姆扬声器使用10uH 电感器吗?

Guru**** 2635015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1252406/tas5342a-can-i-use-10uh-inductor-for-both-4-ohm-and-8-ohm-speaker-in-btl-mode

器件型号:TAS5342A

您好  

我是否可以在 BTL 模式下对4欧姆和8欧姆的扬声器使用10uH 电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

     当然、这应该不是问题。