This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120EVM-U:通信错误、如何连接?

Guru**** 2536950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1250454/tlv320aic3120evm-u-communications-error-how-can-i-connect-it

器件型号:TLV320AIC3120EVM-U
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3120

通过 USB 连接时、音频设备驱动程序即被连接。

但是、程序和电路板未连接。

在 PC 与 EVM 之间、I2S 数据已连接。 (波形检查 MCLK、BCLK、DIN)

将 USB 电缆连接到 PC 时、将出现 I2S 通信波形。

但是、不会自动检测。

目前、

Windows 11 Pro 版本 22H2频道

电路板版本: ACEV-1B

----------------

我尝试了下面发布的方法、但它没有相同的连接。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1115249/tlv320aic3120evm-u-tlv320aic3120evm-u-evm-status-communication-error?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLV320AIC%252520communication%252520error#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、您在连接设备时遇到问题。 以下是我建议尝试的几件事:

    1.如果设备是共享 PC,请注销其他用户或重新启动计算机。 如果其他用户登录到机器上并且在锁定计算机之前未关闭 EVM 软件、则某些 EVM 控制程序将无法正常运行。

    2.确保跳线配置正确。 可在 EVM 用户指南的第13页找到跳线说明。


    请告诉我这是否有帮助!

    此致、
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    PC 只为我使用。

    已重新启动 PC 并已测试。 -> X

    我在另一台 PC 上测试了它。 -> X

    我昨天买了一个 EVB、第一次连接、但是不起作用。

    跳线设置正确。

    还有其他方法吗? 我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、如果在另一台 PC 上使用该评估板时不起作用、那么我们可以将问题范围缩小为三个不同的方面:

    1. EVM 本身。

    2. USB 电缆。

    3.软件兼容性(可能是防病毒等对系统的某种干扰)。

    您能尝试使用不同的 USB 电缆吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -我已经用另一根电缆进行了测试。

      此电缆在其他电路板上正常工作。

    -我还在另一台 PC 上测试了它。 另一台 PC 是笔记本电脑、未安装任何器件。

    HMM、  

    还有其他解决方案吗?

    这是我几天前买的一款新产品、但它不起作用让人失望。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题可能是 Windows 兼容性问题。 根据器件产品页面、该器件与 Windows XP、Vista 和7兼容。 该程序在运行 Windows 10的系统上似乎工作正常。

    但是、由于该软件没有明确支持 Windows 11、您是否可以尝试右键单击该应用程序、打开属性窗口并将兼容模式设置更改为"Windows 7"?

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经完成了更改 Windows 兼容性的操作。

    但它不起作用。

    再次尝试,但它不起作用。

    有其他解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接电路板时、电路板底部的按钮附近的琥珀色 LED 是否亮起?


    编辑:我的道歉,我可以看到他们在你上面张贴的照片。

    在这种情况下、是否可以使用较早的 Windows 安装版本测试 EVM? 我们还可以尝试更新电路板固件、但该固件似乎已从有关此产品的 TI 页面中删除。 我看看能否找到它。

    您也可以尝试按照以下主题中的说明重置 EVM: e2e.ti.com/.../faq-tlv320aic-codecs-and-adcs-how-to-restart-revive-a-usb-audio-evm


    此致、
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚在 Windows 11机器上测试了 EVM 软件、发现该软件不起作用(即使在兼容模式下)、具有您遇到的相同症状。 我怀疑这可能是问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他 Windows 版本不可用。

    我在你给我的链接中尝试过、但驱动程序中出现了错误。

    我已尝试过几次、但 DFUUSB 驱动程序中出现错误。

    因此我无法下载固件。

    下面的文章还指出在 Windows 10 (64位)上发生错误。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/988447/tlv320aic3262evm-u-tlv320aic-codecs-and-adcs-how-to-restart-revive-a-usb-audio-evm

    该方法不适用于 TLV320AIC3120。

    这是否是解决 Windows 11中的问题的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有其他解决方案吗?

    我仍然无法解决这个问题、不能使用这个 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能能够在运行旧操作系统的超级管理程序或虚拟机中运行该软件、但我认为设备在 Windows 11中运行会很困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯... 如果在文档中提到使用环境、我不会买...

    所以、您是说它无法解决? 这是一个令人失望的部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品页面上确实提到"该软件与 Microsoft Windows XP、Vista 和 Windows 7兼容"。 但是、我同意应将与 Windows 11不兼容的问题明确添加到网页和/或用户手册中。

    如果您想申请退款、您可以打开一个支持团队的 TT 并提及此主题、他们应该能够为您提供帮助。

    祝您好运、

    卢卡斯