This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A-Q1:PCM5100AQPWRQ1确认工作电流参数

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1253037/pcm5100a-q1-pcm5100aqpwrq1-confirm-the-working-current-parameters

器件型号:PCM5100A-Q1

您好!TI 团队,  

1.说明书中提到了 IDD 工作电流。 采样频率为48kHz 时的典型值电流为7mA。 对于最大允许工作电流是否有任何要求?

2.规范中没有提到 LDOO 管脚的工作电流要求、测试的电流是10.18mA@1.8V、是否满足要求?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    DVDD 的电源电流为7mA、这意味着如果您监控来自 VDD 电源的电流、 当器件以48k 运行时、通常会消耗大约7mA 的电流。 自然您的电源应该能够处理这个量,所以您必须确保电源上的电流限值设置为高于 此值 ,这样它就不会限制您的电流。 但未提供最大或最小电流。

    请参见图35。 配电树在 PCM510xA 中,LDOO 是 LDO 的输出,它为您在图中看到的模块提供电源电压。 您需要使用建议的电容器对其进行补偿。 但是、如果您想、可以 将1.8V 电源连接到此引脚、而不将内部 LDO 用于数字 内核和时钟检测块、 那么这是一个选项、但数据表中未提及为该外部电源消耗的电流、因此我无法对此进行评论-但听起来很合理。  

    此致、

    阿拉什