This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2026D2:查找用于替代 NAU8223YG 的解决方案

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2026D2, TPA2012D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1246088/tpa2026d2-find-a-solution-to-replace-nau8223yg

器件型号:TPA2026D2
主题中讨论的其他器件: TPA2012D2

大家好、

我想找到替换 NAU8223YG 的解决方案(https://www.nuvoton.com/products/smart-home-audio/audio-amplifiers/class-d-series/nau8223yg/index.html)
我认为  TPA2026D2非常合适、您有什么意见或更好的解决方案建议吗?

我们将使用驱动器8欧姆/3W 负载扬声器*2.

Br、

尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    TPA2026D2是一个不错的选择、尽管它具有 I2C 控制功能、但 TPA2012D2可能是硬件控制的另一个选择。
    他们可能需要仔细检查输出功率要求、NAU8223YG 和 TI 的替代产品都无法为8 Ω 扬声器提供3W 的功率、或许是4 Ω?

    此外、您能否分享有关客户和项目的更多详细信息?

    谢谢
    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!  伊万。