This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:BTL 与放大器;PBTL 问题

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1252857/tas6424e-q1-btl-pbtl-issue

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424

大家好、

Tas6424e-Q1具有4个通道。

DIDI IT 使用 BTL 的两个频道(CH1&2)和 PBTL 连接的其他两个频道(ch3&4)?

如下所示:

如果 PBTL 是 uesd、此负载上的功率是否会加倍?  

TAS6424是否可以连接到1 Ω 负载? 在1Ω Ω 负载下达到80W 的电压要求是什么? 如果是 PBTL (双通道)。

谢谢

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萧祥

    DIDI IT 使用 BTL 的两个频道(CH1&2)和 PBTL 连接的其他两个频道(ch3&4)?

    [/报价]

    以这种方式使用应该没有问题。

    [报价 userid="524659" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1252857/tas6424e-q1-btl-pbtl-issue ]如果 PBTL 可用、此负载上的功耗会增加一倍吗?  [/报价]

    OC 电流点将几乎加倍。 其他参数与使用的 BTL 无差异、应根据您的工作条件计算。

    [quote userid="524659" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1252857/tas6424e-q1-btl-pbtl-issue 能否将 TAS6424连接到1欧姆的负载?

    这在 PBTL 中是可能的。

    [报价 userid="524659" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1252857/tas6424e-q1-btl-pbtl-issue ]在1Ω Ω 负载下达到80W 的电压要求是什么? 对于 PBTL (双通道)。

    仍请使用典型正弦波来1Ω 8 Ω 负载时的80W、需要的峰值电压是多少? 我认为您应该能够进行计算。