This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:TAS5820M、PBTL、硬件模式、无输出。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1248421/tas5828m-tas5820m-pbtl-hardware-mode-no-output

器件型号:TAS5828M

您好!

我正在尝试在硬件模式下运行 TAS5828M。  没有输出。 下面是我可以分享的一些详细信息。

1.使用0欧姆电阻器将 R6 (引脚13 - ADR (HW_MODE)连接到 DVDD、以切换到硬件模式。 ADR 引脚上的电压为3.3V。

2.引脚10、11、12连接到 DVDD、上拉电阻分别为10k、15k、10k。 (针对引脚11使用了1K、10K 上拉电阻器、不起作用)

3. PVDD 的电压为13.50-16.60V

4. DVDD 引脚获得3.3V 电压

5.引脚5 (SCL/ HW_SEL0)连接到 DVDD、在 SCL 引脚上获得3.3V 电压。

6.引脚6 (SDA/HW_SEL1)连接到 GND (手动)、从 SDA 引脚获得0v。

7. 引脚11处的电压为0、 即使我将10k 上拉电阻器连接到 DVDD 也是如此。

在 PVDD 上、我使用的是470uF 的电容器、而不是390uF。

PDN 上的3.3V 电压

引脚2 (AVDD)上为10.~5.07V

3.引脚3 (GVDD)上为~5.13V

GPIO-2上为~3.3V

13.0V 在 GPIO1上

14.3.24在 GPIO0上

15.引脚14上~3.28V。

16.引脚29、25、24、20上4.48V

17.2.6至引脚30和19上的3V。


我似乎应该在引脚14上获得1.5V 电压、但它的~3.3V 以及故障引脚(引脚11)上的电压始终为0V。

附上我遵循的原理图。

如有任何帮助,将不胜感激。

此致
-马尤拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayuresh

    关于 pin5和 pin6,它们用于硬件配置。

    我们在表8-5和表8-6中说明了应使用的电阻。

    您似乎在使用2.2千欧、该值未列在表中。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    SCA 和 SDA 引脚按照你们提到的表连接到 DVDD 和 GND。  

    HW_SEL0引脚5 - 0 Ω 至 DVDD 29.5VP/FS PBTL
    HW_SEL1引脚6 - 0 Ω 至 GND

    我已经手动更换了这些2.2千欧的电阻器、以遵循数据表中提供的示例和表详细信息。 我希望遵循正确的电阻器选项。  

    如果您发现任何值得指出的内容、请告知我。

    谢谢

    -马尤拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vaidua

    让我与我们的团队确认并明天回复您。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vaivda

    1.这种情况是在一个芯片上发生的还是其他芯片也有这个问题吗?

    由于引脚14应为1.5V、因此现在电压超出规格、从而使 FAULT 引脚保持低电平。

    当芯片内部产生1.5v 时、那个可能的芯片有问题吗?

    2. pvdd 是一种电压范围,是否意味着您的电源不稳定? 或者您特意这样做了吗?

    您能否尝试使用稳定的电源看看是否可以解决。

    3. 引脚29、25、24、20上4.48V

    这有点奇怪、这是一个稳定的直流? 或者它是 PWM 波形?

    通常、应在这些引脚上观察 PWM。

    4.请确认电路板上的所有 GND、包括芯片的 GND。

    此外、  

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessie。

    我更改了 IC、一切都保持不变、除了新 IC、我在 PIN-14处获得1.5。 PVDD 现在固定为16.45V 稳定。  引脚29、25、24、20处为4.4V DC。 无 PWM。 您认为我遵循的原理图有什么问题吗? 芯片上的 GND 未接地。

    此致

    -马尤拉什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayuresh

    电路板上的所有 GND 都必须连接在一起。

    i2c 可以正常工作吗?

    读取寄存器0x68、0x70、71、72、73。

    我们可以看到这些寄存器发生了什么故障和状态。

    塔克

    杰斯