This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555YZEVM:软件下载

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1252023/tas2555yzevm-software-download

器件型号:TAS2555YZEVM
主题中讨论的其他器件:TAS2555

我无法下载 AAC_DMSP1217P-J-01_v1_3.ppc3AAC_DMSP1217P-J-01_v1_3_Stereo。ppc3。单击链接后将显示此图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asher:

    您能评论一下这些链接的来源吗? 这些似乎是要在 PurePath Console 3的 TAS2555插件中打开的 PPC3文件。
    您 可以右键单击链接、然后 "另存为"并使用.ppc3文件扩展名将文件保存到系统中。

    顺便说一下、似乎是你为自己分配了这个 e2e 主题、因此它没有显示在我们未分配的仪表板中。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师