Other Parts Discussed in Thread: TAS2780, TAS2780EVM
您好!
我正在 PCB 上使用 TAS2780、但无法使其正常工作。
TAS27080设计为仅使用 PVDD、这意味着它仅以电源模式 PWR_MODE0运行。 附件为硬件设计的一个片段:

我执行了所有寄存器的转储、并观察到 VBAT 和 PVDD 无法解释地显示为0V。 此外、我预计在启动负载诊断时会听到诊断声音、但听不到声音。 测量的扬声器阻抗为5675666欧姆、但仅连接了4欧姆。
KL30 COND 的电源电压为12V。
下面是我的初始设置、接着是负载诊断、然后切换到正常模式(播放音频)。
e2e.ti.com/.../Ti-Support-Log.txt
谢谢!