This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:DAC_AVDD 和 DAC_DVDD 的功耗

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1253228/tas3251-power-consumption-for-dac_avdd-and-dac_dvdd

器件型号:TAS3251

您好!

是否有关于 DAC_AVDD 和 DAC_DVDD 电源连接的功耗有多高的经验?

我在数据表中找不到任何相关信息。

我们将在设计中使用4个 TAS3251、因此想知道在最坏的情况下两个轨消耗多少电流。

提前感谢、

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    根据采样率、这会发生变化、但 DAC_AVDD 的绝对最大值为32mA (典型值为24mA)、DAC_DVDD 为15mA (典型值为13mA)。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我假设这是1安培的电流消耗、对吧?

    对于48kHz 的采样频率、电流消耗会有多高?

    此致、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    默认测量采用48k、是的、这是一个1安培。

    此致、
    路易斯