This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:一些问题重新分级为时钟故障

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1253242/tas6424-q1-some-questions-regrading-to-clock-fault

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

大家好、

我的客户使用6424、发现存在时钟故障。 一些问题:

1.时钟故障检测的条件是什么? 下表中 MCLK、SCLK 和 FSYNC 的所有时序要求是否都应满足、否则它将报告时钟故障?  

2.时钟故障检测时间是多少?  上电时6424是否开始监视时钟状态? 它在上电后是否继续进行监测?

3、客户表示想写1来清除故障、不能设置为0。 它是否显示时钟 未恢复?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Iris

      发生时钟故障时、我们不需要以第一优先级检查此表、大部分时间、客户电路板上还有更大的问题、比如缺少时钟或者频率和比率不正确。 TAS6424将始终监控时钟状态、时钟对于数字器件至关重要。  

     数据表9.3.1中写入的与时钟相关的信息太长了、我无法在这里全部说明。 您需要首先检查它们是否使用 I2S 或 TDM 格式、并测试每个时钟线的频率以及示波器中的波形。 受支持的比率如下所述、如果他们使用 TAS6424、您还应注意 MCLK 不应与 SCLK 同相。