This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906CEVM-U:S/PDIF 输入不起作用。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4192, PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1250505/pcm2906cevm-u-s-pdif-input-doesn-t-work

器件型号:PCM2906CEVM-U
主题中讨论的其他器件:DIT4192PCM2906C

我将测试一个使用 DIT4192将 S/PDIF 发送到 PCM2906C 的新 PCB。 PCM2906c 应通过 USB 输出 S/PDIF。

但我无法让它正常工作。

 PCM2906c 的模拟输入和输出均可工作。 但我对它们没有任何用途。

 USB 输入到 S/PDIF 输出工作正常。

将 S/PDIF 输入到 USB 我们不起作用。

使用示波器、我可以在 S/PDIF IN 引脚上看到信号。 在同一引脚上使用音频分析仪、它表示信号没有复制保护、并且它是16位。 将 DAC 连接至同一引脚—DAC 输出音频。

有人能解释一下为什么我没有得到 USB 输出吗?   

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的联系。  

    根据我的理解、您的联系如下

    由于 DIT4192是 SPDIF 发送器、因此它只能向 PCM2906C 的 DIN 输出 SPDIF 信号。 DIT4192发送 SPDIF 信号、如数据表图11-14所示。

    根据上面文章的说明、DIT4192的数据包与 PCM2906C 之间似乎存在封装不匹配。 我建议为 PCM2906C 提供一个有效的数据包、并使用逻辑分析仪评估工作数据包与不工作的 DIT4192数据包之间的差异。  

    差异可能在于下图所示数据包的 VUCP 位。

    这些位由数据表图2中所示的 CUV 数据缓冲器设置。

    我希望这对您有所帮助。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIT4192的前端还有一个芯片 IF。 它是 DIR + SRC。 这款芯片是主器件、DIT4192 和 PCM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    单击"解决"按钮后、将关闭该主题、这意味着我没有看到此问题。  您是否有跟进问题?  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然无法通过 USB 获得音频从 PCM2906移动到计算机。 如何向您发送原理图机密性信息?

    谢谢。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    我会通过您的 myTI 帐户中列出的电子邮件与您联系。