This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:PLL 功能

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A, PCM1804, PCM1840, PCM1821, TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1252202/pcm1840-pll-function

器件型号:PCM1840
主题中讨论的其他器件:PCM1804PCM1821、PCM5102A TLV320DAC3203

您好!

我们的客户使用参考 BCK 输入的内部 PLL 模式在从模式32BCK I2S 输入下验证 PCM1804的功能。

在此 BT 模块中、输出的32BCK 时钟是唯一的、每隔1秒弹出一个短37ns 的时钟。 似乎 BT 模块从24.0MHz 主时钟将采样频率的长期平均值调整为48kHz 32BCK 速率。

导致 PCM1840 PLL 无法使用该 bck 基准输入锁定、我们无法看到 SDOUT 信号、使引脚保持高阻态。

是否有任何权变措施来支持这种奇怪的 bck 时钟输入。  

我们计划评估 PCM1821 PLL 模式、但 PCM1840是否使用了相同的 PLL IP 块、以及是否会提供相同的结果?   

此致、

望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 望月行:

    感谢 您的问题、 我想澄清您的问题:

    • 您有 一个 37ns bck 脉冲的器件、希望将其与具有18ns bck 脉冲的 pcm1840配合使用、对吗?
    • 您想要找到一种使两个 BCKS 同步的方法、进行校正吗?

    此致、

    Ore.                 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    A bck 为48kHz x32BCK=1.536MHz、 Tbck=651ns。

    然而,正如我附加的捕捉图像,大约每1秒614ns 周期 bck 出现一次。 该 BCK 周期比1.536MHz 短37ns。

    通过这个单周期 BCK 频移、PCM1840 PLL 似乎无法生成锁定状态。 这是由 BT 模块 BCK 行为导致的、但我们希望通过使用该 BCK 输出来运行 ADC。

    PCM1821 PLL 可以在这种情况下工作?  

     

    此致、

    望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、

    • 因此、BT 模块的 bck 在最后一个周期为614ns、您要将其与 pcm1840配合使用? 如您所知、pcm1840时钟需要与外部时钟线同步才能正常运行  
    • 我需要确认 pcm1840和 pcm1821是否共享相同的 PLL、从而在一周结束时确定其运行状态。

    对于 pcm1840、我建议配置 bck 线路和数据线路以查看是否可以实现更好的同步。 I2S 数据会被锁存在 bck 的下降沿、您可以让器件将数据锁存到不同的位时钟沿:                                                                                                    

     并将此脚注考虑在内:                                             

    此致、  

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的建议。

    为方便您参考、我们还使用 BT 模块的这个奇怪 BCK 输入验证了 DAC 侧 PLL 的功能。

    PCM5102A 内部 PLL 在没有任何噪声音频输出的情况下工作良好、它是大规模生产插座的候选器件。

    但是、TLV320DAC3203音频输出电平每1s 变化一次、这与较短的时钟周期同步。   

    这种情况可能是 I2S 数据锁存器发生故障。

    然后这次 PCM1840 PLL 根本不起作用、在使用从模式 ADC 功能的情况下、我预计即使 I2S BCK 时序不合适、SDOUT 也不应处于高阻态。    

    我们正在等待您的 PCM1821的信息。

    此致、

    望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mochi、

    我有更新:

    • 我们不能在 e2e 平台上分享 PLL 信息。 请与我们分享您的申请的更多信息,以便我们考虑与您分享这些信息。 由于建议针对任何时钟功能进行同步、因此这种支持可能会得到进一步的支持。   

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我会联系区域 FAE、以便从 BU 团队获取这些信息。

     此致、

    望月市