This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120EVM-U:麦克风噪声门不工作

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1252971/tlv320aic3120evm-u-microphone-noise-gate-not-working

器件型号:TLV320AIC3120EVM-U
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3120

您好!

我正在评估用于语音放大器应用的 TLV320AIC3120。  我将0x10写入寄存器0x1D (十进制29)以启用 ADC 至 DAC 环回。  工作原理-将"Analog Attenuation"设置为-12时、我可以听到麦克风通过连接的扬声器输出。

当我尝试使用 AGC 实施噪声门时、就会出现我的问题。  似乎从未激活。  以下是我的设置:

启用 AGC 并将噪声阈值设置为-50后、我仍能听到扬声器发出的噪声。  轻轻摩擦麦克风(这样我就不会超过噪声阈值)时、我可以听到它通过扬声器发出的声音。

我是否对噪声阈值的工作原理做了一些错误或误解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    我想您将噪声阈值与噪声门混淆。 AGC 的噪声阈值不是栅极。 它是 AGC 启动的阈值、这意味着当信号低于阈值时、PGA 被设置为0dB 增益、即没有额外的衰减。 噪声门会将电平设置为-INF、但由于它控制 PGA、因此会卡在此处、绝不会通过信号。  

    我希望这可以消除混淆、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清、Jeff。  是否有方法在该器件上实现噪声门?  如果不可能、这没什么大不了的、但如果可以、这将是很好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    没有专用栅极。 您或许能够使用 miniDSP 创建自己的门、但我查看了却没有找到可用的门块。 这不是很简单、但我想这是可能的。

    此致、
    J·麦克弗森