This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:电源定序要求

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1253895/tlv320aic3120-power-sequencing-requirement

器件型号:TLV320AIC3120

您好!

数据表在7.3.1节中提到了应该按照特定顺序对器件的电源进行定序。

在数据表的后面的第9节中、可以看到该器件被设计为具有极高的电源时序容差。

在设计中对我们来说电源排序有多重要?  评估板好像没有这么做。  我们的设计中有一个微控制器、因此我们能够做到这一点、但这需要做一些额外的工作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    通常、您无需遵循电源时序。 它只是被记录以便在调试/测试期间有一个明确的方法来消除由一个特定启动序列引起的任何问题。

    此致、
    J·麦克弗森