This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:已连接至耳塞级别的源、仅获得点击输出

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1252518/tpa3111d1-connected-to-an-earbud-level-source-only-getting-clicking-out

器件型号:TPA3111D1

TPA311D1连接到8V 线路、由3.7V 升压电源供电。 应限制放大器、使其最多只输出6-7W。 遗憾的是、没有任何东西来自输出。  

随附的是原理图。 我们已验证8V 线路良好且 nSHDN 引脚为高电平。 请查看随附的原理图。  

此致、

乔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jon

    引脚12 INP 也应通过1uF 电容器连接到音频输入源。

    此致、

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming:

    我们为#12使用1 uF 电容器、该电容器位于原理图的另一页。 是否还有其他需要检查的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jon

    我看到"音频单声道"信号直接连接到引脚12。  

    您可以断开音频输入、然后上电以检查 FAULT 引脚是否为低电平。

    我没有在 Schemmatic 上发现其他错误。