This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142EVM-U:无 I2S 输出、带 USB 输入

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5142, PCM5142EVM-U, SRC4392, PCM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1254389/pcm5142evm-u-no-i2s-output-with-usb-input

器件型号:PCM5142EVM-U
主题中讨论的其他器件: SRC4392PCM5141、PCM5142

嗨、团队,

我正在为客户测试 PCM5142EVM-U。 我使用了 USB 输入、因为实验室中没有 SPDIF 源。

我根据以下主题配置了 EVM: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/399753/split-pcm5141-96k-not-working?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PCM5141%2096K#

我使用了 Audacity 作为音频源。 接头放置方式如下:

播放音频信号(1kHz 音调)时、无法在 TAS1020B 的输出端获得 SDIN 信号(BCLK 和 WCLK 正常)、SRC4392 I2S 输出端没有信号。

如果配置不支持 USB 输入? 还有任何其他可能吗?

BRS

吉安市

谢谢

BRS

吉安市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    我通过两种不同的方法测试了 EVM:

    使用 可选电缆(带 AP) 、然后使用具有所需吞吐量的 USB。

    在这两种情况下、我都可以看到输出和 DIN 以及 BCLK 和 LRCLK 时钟。

    只需按照 GUI 上的跳线图进行操作,然后加载以下 脚本(PCM5141_SRC_96k)并单击执行 。

    您应该会在示波器上看到输出以及 所有 CLKS 和 Din。

    我还  为您创建了寄存器转储、以防您需要对照您的文件进行检查。

     e2e.ti.com/.../PCM5142_5F00_SRC_5F00_96kHz.cfg

    e2e.ti.com/.../PCM5141USB_5F00_register-Dump.txt

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您确认配置。

    我得到了 EVM、但我必须断开 GUI 并重新连接 GUI 才能使其正常工作。

    我加载了您提供并执行的脚本(显示"执行已完成")、也没有 DIN 输出。

    然后我断开了 GUI 连接并重新连接了 GUI 以执行 init cfg 文件、它起作用了、我在 SRC4392输出中获得 SDIN 信号、在 PCM5142输出中获得音频信号。 我不知道您的 EVM 为什么能够 很好地运行 PCM5141_SRC_96k。 稍后我将比较 init cfg 和 SRC_96k cfg。

    我有两个 EVM 板、而另一个无法在前一个板上复制我的操作。 当我从 Audacity 播放音频时、声音从 PC 扬声器发出。 我可以确保扬声器被选作 USB-Audio EVM。 如果这是 USB 驱动程序问题?

    BRS

    吉安市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    在我昨天做的几次测试中,我不得不断开 GUI 并重新连接(这会 重启电源或重置电路板)。 这没有问题、但如果您的计算机无法识别该 EVM、则是个问题。  在扬声器图标上、将鼠标悬停在该扬声器上后、该图标应反映电路板 TI_Audio USB 的名称或类似名称(不应显示为"Speaker")。  转至设备管理器和音频设备或 HID 下,查看  那里是否存在 TI_Audio 设备,有时您需要 将其卸载并拔下,然后将其插回。  

    此致、

    阿拉什