This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:输出交叉开关设置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1253525/tas5822m-output-crossbar-setting

器件型号:TAS5822M

大家好、

客户通过 EVM 设置输出交叉开关、然后将其输出到 dump.c 文件、
然后使用 I2C 接口设置另一个 TAS5822M、
输出交叉开关的音量无响应、我需要在哪里设置它?

e2e.ti.com/.../dump.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

      您的使用似乎没有问题、并且可能是客户侧的 I2C 出错。 这些寄存器需要在一个组中写入4个寄存器、其中不应存在任何中断、否则将无法正确写入。 请使用 EVM 首先验证代码、并且可以使用飞线将 I2C 从 EVM 发送到客户的板进行控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    EVM 正常

    但无法通过 I2C 或 SPI 接口


    W 0x1C 0x00
    W 0x1D 0x91
    W 0x1E 0xB3
    W 0x1F 0x3C

    都有 ACK 确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高插孔

    如果使用 PPC3 GUI、您的 i2c 格式代码不正确。

    如果要通过 i2c 快速刷写代码、则不能使用.c 文件。

    您可以使用 i2c log 获取代码。

    然后将代码刷写到另一个器件中。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse

    我尝试使用 AP 比较1和2
    通过 I2C 提供 PPC 代码表
    2.使用图片中的命令
    1和2获得相同的功率
    这个问题已经得到解决、