This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:无法在 PPC3中选择192kHz 的采样频率

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1254306/tas5828m-cannot-choose-sampling-frequency-of-192khz-in-ppc3

器件型号:TAS5828M

大家好、  

在数据表中、可支持高达192kHz 的采样频率。 但 PPC3中不提供192kHz 采样频率。 我们如何选择它?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,山本市

    您可以选择具有96k 的处理流、系统将自动检测192k 输入采样率信号。

    塔克

    杰西