This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:TAS2770

Guru**** 2557540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1254153/tas2770-tas2770

器件型号:TAS2770

大家好!

我们 在测试过程中注意到放大器上存在一些问题、希望由您自行解决、以便获取更多 见解。

在测量过程中、音频团队注意到、 放大器仍然向扬声器发送输出功率、即使在播放 静音的16位数字音频文件时也是如此。

使用示波器和 差分对测量、我们可以从这个用例中获得(3.5Vrms)。  

即使在放大器置于软件 静音状态时、也会发生这种情况。  

是否有人发生/报告过此"问题"?  

这是放大器的功能吗?

如果有修复程序可用、如何解决此问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uranik:

    您能否就此问题提供更多详情?  

    例如器件 I2C 初始化、原理图和滤波输出波形的图像? 例如、它是音调还是噪声?

    我们以前没有看到过这样的问题、即使在静音模式下、设备也会播放音频、

    此致、
    亚瑟