This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:MCLK 要求

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1255451/tlv320aic3120-mclk-requirement

器件型号:TLV320AIC3120

您好!

是否 需要通过 MCLK 引脚为 TLV320AIC3120提供外部时钟或者我们是否可以使用内部时钟?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    请参阅数据表中的第7.3.13节了解器件的时钟树。 MCLK 通常是对树的满足方式、但并不是必需的。 足够高的 BCLK 可以替代 MCLK、并且可以生成必要的内部时钟。

    此致、
    J·麦克弗森