This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190:当输入/输出为受控模式时的 RCKI 频率

Guru**** 2768165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1255164/src4190-rcki-frequency-when-input-output-are-slave-mode

器件型号:SRC4190

各位专家、您好!

我的客户想在输入/输出为从模式时使用 RCKI=49MHz。 是否有任何疑虑? 采样速率将为192KHz。

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     藤原喜;

    最大 RCKI 为50MHz、因此49MHz 应该可以。 请参见 图64。 参考时钟输入连接和时序要求、以保持在 RCKI 要求范围内。

    使用表1。 (设置串行端口模式)、用于在从模式下设置输入和输出。

    此致、

    阿拉什