This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:SRC 操作

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1254296/tas5828m-src-operation

器件型号:TAS5828M
主题中讨论的其他器件:TAS5825M

大家好、  

在 TAS5825M ProcessFlow (slaa786a)中、它说"输入信号被转换为88.2kHz 或96kHz"。 TAS5825M 中的该 SRC 功能与 TAS5828M 中的功能是否相同?

当88.2kHz 或96kHz 信号输入到 TAS5828M 时、我们可以认为 SRC 被旁路吗? 或执行一些处理?  

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    如果您的信号输入为88.2k 或96k、那么 SRC 将不会工作。 可以将其视为旁路。

    塔克

    杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    谢谢你的答复。 您的答案有什么相关资料吗?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,俊介

      恐怕没有关于这一点的文档。 如果您以 88.2kHz 或96kHz 的频率发送信号、则无需任何操作。 是否对此功能有任何疑问?