This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:未使用诊断时关于 VBAT 引脚

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1254736/pcm6240-q1-about-vbat-pin-when-diagnostics-is-not-used

器件型号:PCM6240-Q1

尊敬的专家:  

我有点困惑、认为 当不使用诊断时、它应该将 VBAT_IN 连接到 VBAT 或 VBAT_IN 悬空。

2个线程之间的区别是什么。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1244204/pcm6240-q1-pcm6240qrtvrq1-s-vbat-pin-wants-to-be-connect-to-gnd?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=pcm6240%20VBAT#

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1053003/pcm6240-q1-working-condition-parameters-questions/3896032?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PCM6240%2525252520VBAT#3896032

根据我的理解、 如果在寄存器设置中禁用、VBAT 可以是浮动(打开)的、但如果未完成、则需要 VBAT 连接。 是这样吗?

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、  如果在寄存器设置中禁用、VBAT 可以悬空(打开)。