This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1753-Q1:SCK 和 BCK 的过冲是否会影响器件?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1254770/pcm1753-q1-does-the-overshoot-of-sck-and-bck-affect-the-device

器件型号:PCM1753-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1753

大家好、

pcm1753的 BCK 和 SCK 引脚的过冲为7.5V、下冲为-1V、如下所示。  它是否会影响器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高,输入 和  电源电压的绝对最大额定值  在数据表中被提到为 -0.3V 至+6.5V。 因此对于器件而言、这些数字似乎过高。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    谢谢。

    如果过冲和 下冲 在  -0.3V 至+6.5V 的范围内、可接受吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    绝对最大额定值表示器件能够承受而不会损坏的限值、只要不超过 上述值、就应该是可以的。

    此致、

    阿拉什