This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3126D2:如何确定阻抗8.3.1和8.3.2的差异

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1255408/tpa3126d2-whats-the-difference-in-the-impedance-8-3-1-and-8-3-2

器件型号:TPA3126D2

MPA 团队、您好!

我的客户询问您在8.3.1和8.3.2中看到的阻抗值的差异是什么。

8.3.1

8.3.2

谢谢。

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高卢克

    电阻器上可能存在容差为20%的电压。

    表2计算了最坏情况。

    例如:

    (60-50)/50 = 20%。

    塔克

    杰斯