This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:SRC 的基本采样率

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1254298/tas5828m-base-sampling-rate-in-src

器件型号:TAS5828M

大家好、  

当 PPC3中的 SRC 控制面板设置为[As Input][44.1kHz][48kHz]时、操作有何区别?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,山本三

    低音采样率指 DSP 中的过程采样率。

    因此、作为输入意味着以与输入采样率相同的采样率处理信号。

    44.1kHz、48kHz 平均处理信号、无论输入采样率如何。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    谢谢你的答复。 基本采样率的44.1kHz 和48kHz 的优点和缺点是什么?

    此致、

    山本俊介  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,山本市

    它们之间没有大的不同。

    取决于客户的 soc 是否可以提供哪种采样率数据。

    塔克

    杰西