This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:要完全旁路输入混频器

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1254288/tas5828m-would-like-to-bypass-input-mixer-completely

器件型号:TAS5828M

大家好、  

使用立体声模式时、是否可以绕过输入混频器? 当我们查看高级模式时、看起来即使在立体声模式下也是在将一些东西加在一起。 是否无法完全绕过输入混频器?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山墨市

    我将与我们的软件团队确认这一点。

    但恐怕它无法绕过。

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,山本市

    配置-110dB 时、ppc3将视为完全关闭。

    即将旁路一个通道。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse-San:

    谢谢你的答复。 在上图中、"右-左"和"左-右"被视为关闭。 我的理解是否正确?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,山本三

    是的、您的理解是正确的。

    塔克

    杰西